结果:找到"FAT32文件系统 SD nand SD卡 嵌入式T卡 存储 芯片",相关内容1000条
  • Verilog:【8】基于FPGA实现SDNANDFLASH的SPI协议读写
  •   在此介绍的是使用FPGA实现SDNANDFLASH的读写操作,以雷龙发展提供的CS创世SDNANDFLASH样品为例,分别讲解电路连接、读写时序与仿真和实验结果。目录  1视频讲解  2SDNANDFLASH背景介绍  3样品申请  4电路结构与接口协议  4.1SDNAND  4.2SDNAND测试板  4.3FPGA开发板  5SD卡协议与时序流程  5.1SD卡协议  5.2SD卡2.0版本初始化步骤  5.3SD卡的读步骤  5.4SD卡的写步骤  6模块代码  6.1sd_card_top  6.2sd_card_cmd  6.3sd_card_sec_read_write  ...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 闪 |SDNAND |TFnand fpga 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-06-21 17:54:00
  • CS创世SDNANDFLASH存储芯片,比TF卡更小巧轻便易用的大容量存储,TF卡替代方案vvvv
  •   文章目录  介绍  创世SD卡  引脚  与NORFlash存储比较  介绍  SDNANDFLASH(SecureDigitalNANDFlash)是一种安全数字NAND闪存技术,通常用于存储数据,并且具有一些额外的安全特性。这种技术结合了NAND闪存的高密度存储能力和安全性能。它通常用于存储数据,如图像、视频、音频、文档等,同时具备保护数据免受未经授权访问或篡改的能力。  SDNANDFLASH的主要特点包括:  安全性:SDNANDFLASH提供了硬件和软件层面的安全性保护,包括加密和访问控制,以确保存储的数据不容易被盗取或篡改。  高密度存储:与其他NAND闪存技术相比,SDNA...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 闪 nand SDNAND TFnand 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-01-24 18:29:00
  • 什么是SDNAND存储芯片?
  • 前言  大家好,我们一般在STM32项目开发中或者在其他嵌入式开发中,经常会用到存储芯片存储数据。今天我和大家来介绍一款存储芯片,我这里采用(雷龙)CS创世SDNAND。  SDNAND介绍  什么是SDNAND?它俗称贴片式T卡,贴片式TF卡,贴片式SD卡,贴片式内存卡,贴片式闪存卡,贴片式卡...等等。虽然SDNAND和TF卡称呼上有些类似,但是SDNAND和TF卡有着本质上的区别。  SDNAND与TF卡的区别:(看图表)  SD和TF区别  LGA-8封装  什么是LGA-8封装?  LGA-8封装是一种将芯片引脚通过电路板的层间连接到器件底部的封装形式,也称为LandGridArr...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SD NAND,贴SD,贴TF,,闪 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-01-05 18:01:00
  • 【MCU】SDNAND芯片之国产新选择
  • 文章目录前言传统SD卡和可贴片SD卡传统SD卡可贴片SD卡实际使用总结前言随着目前时代的快速发展,即使是使用MCU的项目上也经常有大数据存储的需求。可以看到经常有小伙伴这样提问:大家好,请问有没有SD卡芯片,可以直接焊接到PCB板上的。项目需要保存900M以上字节,nandflash比较贵。或者有什么便宜的存储芯片提供。谢谢!传统做法无非如下几种:用eMMC芯片,和SD接口基本兼容,细节有区别。一般的操作系统能支持。东芝还是谁有焊接的嵌入式SD模块,贵。做TF卡的封装,直接上锡人工焊死。其实还有一种选择就是可贴片SD卡。传统SD卡和可贴片SD卡传统SD卡相对于可贴片SD卡,传统SD卡存在一些...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 闪 SDNAND TFnand 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-11-23 17:37:00
  • FAT32文件系统详细分析(格式化SDnand/SD卡)
  • 文章目录FAT32文件系统详细分析(续FAT文件系统详解)1.前言2.格式化SDnand/SD卡3.FAT32文件系统分析3.1保留区分析3.1.1BPB(BIOSParameterBlock)及BS区分析3.1.2FSInfo结构扇区分析3.1.3引导扇区剩余扇区3.1.4备份引导扇区3.1.5保留区剩余区域3.2分区偏移及大小计算3.3FAT区分析:3.3.1FAT13.3.2FAT23.4数据区分析:4.总结1.前言续上一篇文章:FATFS文件系统详解:关于如SD卡、SDnand、spinorflash等众多存储设备在上一篇文章,我们已经对FAT文件系统有了一个详细的介绍,但由于FAT...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: FAT32 SD nand SD T 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-10-18 18:03:00
  • 雷龙CSSDNAND(贴片式TF卡)性能体验及应用
  • 前段时间有幸得到了雷龙出品的贴片式的TF卡的芯片及转接板,从而对其产品进行了相应的了解和测评。从获得的相关资料看,雷龙出品的贴片式芯片分为两类,即BOW型和AOW型,其中BOW型为第一代产品,属商业级;AOW型则是第二代产品,属工业级或接近工业级。而就存储容量看,则分为3个等级,即128MB、512MB及4GB。详细信息参见下表所示:芯片及转接板的外观如图1和图2所示。图1正面图2背面单就几何尺寸来讲,不随容量而改变,见图3所示,其中左侧的芯片为CSNP1GCR01-AOW,右侧的是CSNP32GCR01-BOW。图3芯片对比就相关产品来看,其对比情况如图4所示。由此可见,芯片要比常规的TF...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SD NAND应用 SDSD nand flash 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-09-21 18:11:00
  • FATFS文件系统详解:关于SD卡、SDnand、spinorflash等众多存储设备
  • 文章目录FATFS文件系统详解1.简介2.基础概念3.FAT文件系统组成介绍4.FAT文件系统分析4.1采用FAT格式格式化SDnand/sd卡4.2引导扇区分析4.3分区偏移及大小计算4.4FAT子类型确认4.4访问FAT条目4.5文件与簇之间的关系4.6FSInfo扇区结构及备份引导扇区4.7FAT目录4.7.1SFN短文件名目录4.7.2LFN长文件名4.7.3LFN系统对于SFN的兼容5.分区分析5.1保留分区分析5.2FAT区分析5.3根目录区分析5.4数据区分析5.5新增文件测试6.总结1.简介在早期计算机刚发展的时候,那时候硬盘大小、flash设备容量都比较小,随着技术的不断迭...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SD NAND FLASH,TF,SD 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-09-07 17:42:00
  • 【贴片SDCard介绍】贴片式tf卡/SDNAND/SD2.0协议
  • 申请到雷龙发展代理的CS创世贴片SDCard(SDNAND)样品,做出测试,分享一下。型号:CSNP32GCR01-BOW;CSNP4GCR01-BOW生产方:CS创世半导体总代理官方网站:深圳市雷龙发展有限公司目前雷龙发展代理的SDNAND已可在立创商城搜索到,其详情页也附有手册。芯片简介芯片外观及封装实拍图:根据官方文档介绍,此款芯片采用LGA-8封装,标准SDIO接口,兼容SPI/SD接口。标准的SD2.0协议可以直接移植标准驱动代码,支持TF卡启动的SOC都可以用SDNAND。芯片主要参数(以CSNP32GCR01-BOW手册为准)Interface:StandardSDSpecif...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 闪,,SD NAND,贴SD,贴TF 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-07-28 16:49:00
  • SDnand与SD卡的SPI模式驱动
  •   文章目录  SDnand与SD卡的SPI模式驱动  1.概述  2.SPI接口模式与SD接口模式区别  2.1接口模式区别  2.2硬件引脚  2.3注意事项  3.SD接口协议  3.1命令  3.1.1命令格式  3.1.2命令类型  3.2响应  3.2.1响应格式  4.SDnand(SD卡)结构描述  5.SDnandSPI通讯  5.1SDnandSPI通讯概述  5.2SPI时序  5.3上电初始化及模式切换  5.3.1初始化及模式切换流程说明  5.3.2代码实现  5.4识别过程  5.4.1识别流程说明  5.4.2代码实现  5.3数据传输  5.3.1数据写入 ...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 闪,,,SDNAND,TFnand 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-05-12 16:01:00
  • 如何为SD卡与NANDFlash的uboot加上menu菜单
  •     亲爱的卡友们,如果看完文章之后还是有疑惑或不懂的地方,请联系我们,自己去理解或猜答案是件很累的事,请把最麻烦的事情交给我们来处理,术业有专攻,闻道有先后,深圳市雷龙发展专注存储行业13年,专业提供小容量存储解决方案。  【SDNAND】用ok6410进行烧写时,每次都需要敲一大堆命令,又费时又费力。记得以前用TQ2440时,u-boot启动时会有一个菜单,只按一个数字键就把内核烧好了,非常方便。  现在这张SD卡功能就很全面了,不仅能够直接从SD卡启动,而且还可以烧写NANDFlash中的u-bootzImagerootfs,呵呵。  下面就把这个功能加到ok6410的u-boot中...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SDNAND FLASH,SD NAND,贴tf,贴sd 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-09-28 13:58:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: